This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:TAS5754M THD+N测试

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732915/tas5754mdcaevm-tas5754m-thd-n-test

部件号:TAS5754MDCAEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5754M

尊敬的先生:

我们测试了TAS5754M EVM THD+N性能,如下所示,但与D/s显示的差距有点大,这对测试结果是否有意义?

PVDD=18V PO=1W 输入=1KHz 负载=4欧姆(线路输入)

 

 

PVDD=18V PO=1W 输入=1KHz 负载=4欧姆(光学)

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    请问该测试结果是基于TI EVM还是基于客户的电路板? 如果是后面的一个,请向我们展示sch和cfg文件吗? 我们的TAS5754M专家Robert将跟进此问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shawn:
    我们/客户在TAS5754 EVM上进行了测试,非常感谢。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    您的增益设定为什么? 您在AP上使用了什么筛选器?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的朋友们:

    测试设备:APX582  

    过滤器:AUX0100

    增益设置:20dB (默认)

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    是否可以向我发送配置文件?

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Robert:

    该设置显示在Attach, e2e.ti.com/.../MyTAS5754_5F00_6MHF_2D00_2_5F00_HF_2D00_2.xmlFYI

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我测试了该设备,没有看到您在光学输入中获得的奇怪性能。 您是否检查过电缆是否损坏?


    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    我要结束这个问题,如果您有任何其他问题,请随时告知我们。
    此致,
    郑少文