This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:TLV320ADC3001 24位还是16位?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742099/tlv320adc3001-tlv320adc3001-24-bit-or-16-bit

部件号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他部件: TLV320ADC3101

我很困惑TLV320ADC实际上是否是24位ADC。 第4页(设备比较)上的TLV320ADC3001规格24位数据表。 但我注意到以下差异:

  1. 电气特性是通过16位音频数据实现的
  2. Digi-Key将该部分(296-2.4139万-1-ND)描述为“IC ADC 16BIT I2C 96kHz 16-DSBGA”(但是,在分辨率下,位显示24b)
  3. Mouser列出了描述和分辨率为16位(595-V320ADC3001IYZHR)的相同部件
  4. 箭头将该部件列为24位(TLV320ADC3001IYZHR)

同样的问题适用于TLV320ADC3101。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Logan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    ADC3100的ADC的分辨率有效地为24位,而音频串行接口可配置为传输16,20,24或32位数据。 如果选择16或24位数据,LSB将被截断,而为 32位模式添加零。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师