This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要PPC3与TAS3251EVM进行通信/编程,但我只能使用I2C主应用程序。 单击“可用EVM应用程序”(签名后),没有任何更改。 如何安装/添加此应用程序?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758811/i-need-ppc3-for-communication-programming-with-tas3251evm-but-i-have-available-only-i2c-master-app-click-available-evm-apps-after-sign-nothing-change-how-can-i-install-add-this-app

主题中讨论的其他部件:TAS3251EVMTAS3251
我需要PPC3与TAS3251EVM进行通信/编程,但我只能使用I2C主应用程序。
单击“可用EVM应用程序”(签名后),没有任何更改。
如何安装/添加此应用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tong,
    您需要应用对TAS3251应用插件的访问权限。 请在TAS3251 EVM用户指南的4.1 部分中找到更多信息:www.ti.com/.../slau757a.pdf。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我需要USB驱动程序,所以我想下载一个名为PPC 3的应用程序。 请批准我的申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,客户:

    您是否有任何更激烈的问题? 如果没有,我将关闭此问题。
    如果您有更多问题,请打开另一个线程。

    此致,
    Alix Wan。