This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:电源

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739013/tas5720a-q1-power

部件号:TAS5720A-Q1

是否只允许为DVDD供电,而不允许为AVDD和PVDD供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitry,
    请您提供更多有关此应用程序的背景信息吗? 开机和关机顺序是什么?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设备可以通过 а USB连接器 аs well аs从外部电源供电。 在通过USB供电的情况下,必须防止在硬件级别产生声音。 为此, TAS5720A-Q1 IC应(如果可能)仅通过DVDD线路进行支持。 对于外部电源, TAS5720A-Q1 IC将通过所有必要的线路供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitry,

    当您说"有必要防止在硬件级别产生声音"时,您是否指的是弹出和咔嗒声噪音?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全正确。 我真正想要做的是阻止任何可能在设备通过USB供电时产生声音(有意或无意)的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry,

    只要 按照下面推荐的启动步骤操作,您就不必关闭PVDD和AVDD。

    关键是拉动/SPK_SD低电平,以便TAS5720A-Q1 关闭。

    Andy