This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:可用性PVDD感应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759032/tas5825m-availability-pvdd-sensing

部件号:TAS5825M

我为TAS5825M制造了一个分路PCB。 如果我读出PVDD_ADC寄存器,我会得到'0'。

现在我在 sla846 4.3 1中看到PVDD AGL/OTFB需要某些流,但我的问题是:

当您只想读出PVDD_ADC寄存器时,是否也需要这些流?

设备是否需要处于特定状态(播放模式,HiZ)才能读取PVDD电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    您能告诉我如何读出PVDD_ADC寄存器值吗? 您是否添加了
    w 98 00 00 #page 0

    w 98 7f 00 #book 0

    此外,正如您所说,您需要启用PVDD传感功能,然后才能读取数据。

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Book 0 page 0是默认权限? 不管怎样,我尝试了它,它仍然返回0。

    我想可以上传一个支持PVDD传感的完整流程,将其读出,然后加载实际需要的流程,但这会占用内存和时间。

    在不上传完整流程的情况下读取PVDD_ADC是否有技巧?

    这样可以节省电阻分压器和微控制器引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须正确初始化TAS5825M设备,然后才能通过i2c从其读取PVDD。 确保按照最新TAS5825M数据表中的启动步骤初始化TAS5825M。

    Andy