This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:时钟拉伸功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734329/tlv320dac3101-clock-stretching-function

部件号:TLV320DAC3101

您好,

我想请大家谈谈I2C时钟拉伸的功能。

*我知道TLV320DAC3101具有I2C的时钟拉伸功能。

但是,我希望您确认时钟拉伸是否有超时。

如果否,主机控制器应等待多长时间 才能通过RESETn针脚执行设备重置 ?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    超时是什么意思? 最大频率为400kHz,因此我认为如果设备在此期间无法与主设备同步,则无法进行通信。
    关于重置,您的意思是什么时候?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,


    > 超时是什么意思?

    下面是我希望您确认的内容。

    *内部功能 观察 时钟拉伸 压缩。 如果 时钟拉伸持续一段时间,内部功能将释放 时钟。 这意味着用于 时钟拉伸的看门狗计时器功能。("超时"指看门狗时间功能。)

      我希望您确认

    1.此设备具有i2c时钟拉伸功能,对吗?

    2.此设备是否具有上述功能,如看门狗时间?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我在时钟拉伸方面没有很丰富的经验,但根据我的理解,当从属设备的速度不如主设备的速度快时,就会给出拉伸条件,所以主设备会等待从属设备释放时钟信号。 因此,根据我的理解,看门狗会出现在主控上,而不是在从属方。 TLV320DAC3101只能作为I2C的从属设备工作。

    设备信息中没有提到时钟拉伸功能,尽管作为I2C标准,设备可能能够实现此功能。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    >根据我的理解,看门狗会出现在主控上,而不是在从属方。

    否,执行时钟拉伸时,SCL被从属设备强制降低。 因此需要释放从动侧的SCL。

    (这意味着在 从属侧实施哪个看门狗,并重置设备本身。)

    无论如何,我希望您首先确认的是“TLV320DAC3101具有时钟拉伸功能或不具有时钟拉伸功能”。

    另一位FAE表示,"AIC"系列 具有时钟拉伸。 因此,我们相信此设备也具有此 功能。 但是,正如您所说,数据表中没有关于此函数的说明。

    所以,我问你,以防万一。 请确认设计师吗?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,

    我们已就此联系了我们的设计团队。 一旦他们回答了问题,我将会向您提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    在SDA数据/确认阶段,设备会将SCL下拉。 主控制器不能以高于从设备数据表(TLV320DAC3101)中规格的速度操作I2C。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器