This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A通电,无音频输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757469/pcm5100a-pcm5100a-power-on-no-audio-output

部件号:PCM5100A
主题中讨论的其他部件: PCM5102A

尊敬的TI:

   客户在产品中使用了PCM5100A,有时PCM5100A 在开机时无输出,但重置电源,输出正常。

   客户检测发现启动时没有输出,IC的PIN CAPP和CAPM异常, 方波可以,但频率为880 KHz,正常输出的IC频率为1.5 MHz。 这种异常的原因是什么?
同时,PCM5100A是否对电源计时有任何要求? 目前,客户将SCK,BCK和LRCK设置为先输出,然后再将VDD加电。 在开机时间超过10毫秒之前,不会发送IIS的数据。 此正时顺序是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在应用有效时钟之前,PCM5100A不会配置其时钟树。  可能是输入时钟无效,时钟树配置错误。  开机时间不应导致问题。  此外,充油泵需要2.2uF电容器-选择电压额定值过低的电容器时要小心,因为在电压限制附近工作时,大多数陶瓷电容都会降低额定值。  

    表10列出了4线模式中支持的唯一速率。  请注意,标记有(2)的速率在4线模式下不支持,因为PCM5102A是仅硬件设备。  表11显示了在3线模式下支持的速率子集。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:
    感谢您的回复!
    充电器泵的盖子为2.2uF/16V。
    客户提供了更详细的信息,我会更新给您,请帮助您再次检查:
    1,正常情况下,CAPP/CAPM方波频率为1.536MHZ;异常情况下,CAPP/CAPM方波频率为865.68KHZ。
    2,机器启动时无输出,软件关闭然后打开音频模拟A3V3电源(AVDD,CPVDD)时,PCM5100A立即有声音输出。 此时,CAPP/CAPM方波的频率变为正常。
    注:数字D3V3电源DVDD与模拟A3V3电源分开。 此时,软件仅关闭模拟A3V3电源,但不关闭D3V3电源。
    3目前,我们测试的定时顺序是:D3V3加电--> 5.5 秒后CPU输出SCK和BCK波形--> A3V3 (AVDD,CPVDD)通电--> 5.8 秒后LRCK,负压,CAPP和CAPM生成-->数据
    4,相关频率
    SCK:24.576 MHz
    BCK:3.072 MHz
    LRCK:48 kHz
    CAPP和CAPM:1.536MHZ,正常声音,865.68KHZ,无异常声音
    5,现在的问题是:
    1)目前,数字D3V3和模拟A3V3是独立的,D3V3先通电,在5.5s A3V3通电后,电源跟踪是PCM5100A内部复位基于什么? D3V3或A3V3??
    2)。 I2S的信号很难根据序列图中的时间保持稳定,即在PCM5100A完成内部重置之前无法生成。 在PCM5100A完成内部重置后,是否可以随时生成I2S信号?
    3),客户测试故障机器, 他们关闭A3V3,然后打开V3V3,机器输出正常,因此A3V3在所有CLK信号输出后是否能通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.复位实际上是基于两种耗材。 尽管建议使用XSMT作为供应主管输入。 在两个电源均已建立之前,XSMT应断言为0V。
    2.可以,I2S信号可在POR之前或之后的任何时间应用。
    3.是的,但我再次建议XSMT在电源斜坡期间断言为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     还有一些问题需要您帮助检查:

     1,从下面的顺序表中, 重置删除是在IIS时钟(SCK,Bck,LRCK)之后,有三个时钟,重置删除需要 所有3个时钟输出正常,或者只有一个时钟输出正常?

      2,以下波形是客户PCBA CPU输出,LRCK是最后一个输出,当LRCK输出,CAPP和CAPM输出负波形时,频率为1.532MHz。

    但是,在LRCK输出数十毫秒波形(此时,负波形频率为1.532MHz)后,LRCK将向上拉50毫秒(此时,负波形频率约为800 KHz),然后输出正常的48kHz 波形(负波形频率返回1.532MHz)。
    超过800 KHz的负电压波形频率与我们之前测试的负电压频率基本相同,当时机器电源偶尔处于静音状态。


    与CPU制造商相关,这是因为FW设置为Go bit (执行位),在许多情况下会设置,例如播放文件之前,播放文件结束,采样速率或通道更改,PCM/RAW开关等。 LRCK将被拉起一段时间。

    问题是:
    1)在所有波形正常输出后,一个CLK (如LRCK)异常(如上拉),然后恢复正常的CLK波形,这是否会影响CAPP/CAPM负波形的正常生成。
    2) LRCK上拉会对负波形频率产生多长时间或多短的影响?

         

      谢谢!

    此致!

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    PCM5102A需要LRCK和BCK都有效,供油泵才能工作。 在"LRCK 9.3 音频串行接口"一节中,规定如果bck和2.1 不同步的时间超过4个LRCK,设备将停止输出并重新同步。 如果在重新同步期间时钟不可用,则无法配置时钟树,设备将进入空闲状态。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

      有两种情况会导致LRCK和系统时钟重新同步,请 参阅以下屏幕截图:

      如何确定重新同步已完成? 重新同步完成后,PCM5100A是否可以正常输出音频?

      现在问题是 PCM5100A在启动时无法输出音频, 重新同步的原因是不完整吗?

      客户想要找到无声音输出的根本原因,请帮助确认。

      谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    重新同步完成后,充油泵(VNEG)将激活并转至~-3.3V。

    您能否在启动时描述该问题? 建立所有时钟线路且XSMT为高电压后是否没有输出?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    您可以参考上一个POST,当机器通电时,XSMT为高电压时,PCM5100A无输出。

    1,正常情况下,CAPP/CAPM方波频率为1.536MHZ;异常情况下,CAPP/CAPM方波频率为865.68KHZ。
    2,机器启动时无输出,软件关闭然后打开音频模拟A3V3电源(AVDD,CPVDD)时,PCM5100A立即有声音输出。 此时,CAPP/CAPM方波的频率变为正常。
    注:数字D3V3电源DVDD与模拟A3V3电源分开。 此时,软件仅关闭模拟A3V3电源,但不关闭D3V3电源。
    3目前,我们测试的定时顺序是:D3V3加电--> 5.5 秒后CPU输出SCK和BCK波形--> A3V3 (AVDD,CPVDD)通电--> 5.8 秒后LRCK,负压,CAPP和CAPM生成-->数据
    4,相关频率
    SCK:24.576 MHz
    BCK:3.072 MHz
    LRCK:48 kHz
    CAPP和CAPM:1.536MHZ,正常声音,865.68KHZ,无异常声音

    此致!
    Eric Shen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是否有特定的顺序总是导致异常声音? 或者,它看起来是随机的还是由LRCK缺失的时间决定的?

    PCM将尝试根据输入输入时钟自动配置时钟树。 我怀疑其他线路上有足够的数字串音,因此LRCK被读取为更高的数据速率。 我不知道是否有简单的解决办法。

    我建议在建立所有时钟之前保持XSMT低电平,因此仅当存在有效时钟时,才会进行自动检测。

    谢谢!
    保罗