This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:&quot的死链路;3013.Ho--revive A-USB-audio-EVM "/bricked TAS5825MEVM

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738128/tas5825mevm-dead-link-for-3013-how-to-revive-a-usb-audio-evm-bricked-tas5825mevm

部件号:TAS5825MEVM

您好,

我有一个全新的TAS5825MEVM,显然是被骗了。

我已从以下线程中完成了故障排除步骤:{http:// e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/54.3005万?PurePath-Smart-Amp-Speaker-Characterization-Board-hardware-ID-is-always-incorrect}

我没有固件编辑器的访问权限,但这可能会起作用?

希望能够按照此线程中的建议进行重置: HTTPS:// e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/71.9215万  

但我找不到包含正确  DFUTEST.exe可执行文件的相关下载链接。 该文件是否通用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查此链接,它已重新定位:

    e2e.ti.com/.../71.9215万

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    我在原始帖子中引用了该链接。 您是否可以将我定向到包含正确DFUTEST.exe可执行文件的相关下载链接。 该文件是否通用? 是否可以将TAS57xx恢复方法用于TAS5825mevm?

    谢谢!
    詹姆斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    DFUTEST文件可通过以下链接访问:MC57xxPSIA_Firmware.zip

    是的,DFUTEST应用程序是通用的。 如果您还有其他问题,Andy可以提供帮助。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。

    该过程从拆除U0处的跳线开始。 5825主板上是否有等效组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步检查后,我似乎没有提供有关我的问题的足够/正确信息。

    1.使用PurePath控制台主板和tas5825mevm子板。
    2.控制台似乎工作正常,但子板未通过硬件检查。

    检查PurePath主板和子板功能时应采取哪些步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    您能否与我分享您在执行系统检查时在PPC3 GUI中看到的错误或警告的屏幕截图?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    到目前为止,我还没有看到你的答复。 我假设您的问题可能已经解决。 我要结束这个线程。 如果您仍需要我们的帮助,请提出另一个问题。 谢谢。

    Andy