This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:通过GPIO使用TAS5825M静音。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741405/tas5825m-tas5825m-mute-using-by-gpio

部件号:TAS5825M

尊敬的先生:

我们可以为静音引脚配置GPIO吗?

需要设置哪个寄存器? 我们如何做到这一点?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    我们正在对此进行调查,并将在稍后向您发送详细说明。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    通常,我们通过以下步骤将GPIO配置为静音引脚:

    1. w 98 00 00 # book 0 (预订0)
    2. w 98 7f 00 # page 0
    3. w 98 60 00  #GPIO0作为输入
    4. W 98 64 01 #GPIO 0作为静音引脚  (参见数据表第64页)   

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    是否可以将任何GPIO配置为静音引脚?
    如果我们要将GPIO2设为静音pin,需要修改什么寄存器?
    谢谢,Ian。