This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 0x6B寄存器定义的问题

Guru**** 2572185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741876/tas5805m-questions-for-tas5805m-0x6b-register-definition

部件号:TAS5805M

各位专家,您好!

我们正在使用TAS5805M PPC3软件调整器件,发现其中一个寄存器定义与数据表的描述相比不清楚,您能否帮助检查哪一个是正确的? 此外,您能否帮助我们提供有关此寄存器的每个位(0x6B,SS控制)的更详细说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacky:
    我们正在对此进行调查,Alix将在不久后向您提供一些反馈。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:

    对于寄存器0x6B,详细说明如下所示:

    1. 位0:SS启用
    2. 位1:
      1. 0:三角形Mdoe
      2. 1:随机模式
    3. 位2和位3:保留;
    4. 位4:mannul模式: 选择三角形Mdoe扩频 频率;
    5. 第  5位:数据表中的“AS”;
    6. 位6:保留;
    7. 位7: SS斜坡模式

    我们将在下一版本的数据表中进行更新。 如果您对此设置还有其他问题,请发送电子邮件给我。

    此致,

    Alix Wan