This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:模拟和数字输入之间的MUX

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741516/tlv320adc3101-q1-mux-between-analog-and-digital-inputs

部件号:TLV320ADC3101-Q1

您好,

我当时在考虑使用组件 TLV320ADC3101-Q1来连接两个数字(PDM中)和一个模拟麦克风。 我想与TDM中的CPU通信。 在我的应用中,数字和模拟麦克风不能同时工作。 我想知道是否可以有TDM2输出(而不是TDM3,因为我只能同时使用两个麦克风)。

我的问题可能不清楚,如果您不理解,请随时要求澄清。

感谢您的帮助!

Angleline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angeline,

    ADC3101能够流式传输TDM数据的两个通道,可从模拟源或数字麦克风中进行选择。 选择是通过寄存器配置完成的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师