This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311:PGA4311 -输出阻抗。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741213/pga4311-pga4311---output-impedance

部件号:PGA4311

大家好,

我有关于PGA4311的问题。 此芯片的输出阻抗是多少?  我想将输出与输入连接,以实现两级音量控制(预音量和主音量)。 我读了数据表:"为了获得最佳性能,最好使用低源阻抗驱动PGA4311。 建议使用600Ω Ω 或更低的源阻抗。'

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karol,
    我认为我们没有PGA4311输出阻抗的规格。 但是,它应该小于600欧姆,并且应该能够驱动另一个PGA4311。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。