This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:3波段DRC结构

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740006/tas5782m-3-band-drc-structure

部件号:TAS5782M

您好,

请告诉我以下DRC结构是否与TAS5782M中嵌入的3波段DRC相同?

TAS57xx动态范围控制
http://www.ti.com/lit/an/sloa148/sloa148.pdf

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    该文档非常旧,基于TAS570x~TAS571x。 DRC结构在IT和TAS5782M之间非常相似,但存在一些小差异,例如TAS5782M具有k0~K2参数,而TAS570x/TAS571x仅具有k0和K1参数.... 尽管如此,这份文件仍是帮助客户了解DRC工作原理的好材料。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的及时回复。

    我应该告知客户详细信息,因此,如果可能,请与您分享TAS5782M 3波段DRC的应用说明。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    很抱歉催促您,如果您对此问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    请告诉我下面的详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

     与PPC3相关的3波段DRC结构的详细信息如下所示:

    如上所述,TAS5782的3-DRC结构可分为三个主要部分:

    1. Corssover:对于每个频段,使用第2次订购BQ;
    2. Adv DRC:一般包括三个部分:
      1. 能量互击:用于估计L/R信道的能量。 开度参数为能量时间常数。 它可以确定计算估计的L/R能量的时间窗口;
      2. 区域响应:如上所示,可以 配置阈值,偏移和比率以获得所需的DRC曲线;此外,在音频信号通过曲线后,攻击/释放结构用于在攻击或释放行为发生时平滑整个变化;
    3. Mixer Gain (混合器增益):通常默认设置为1。 由于过滤器可能会影响相位,因此可能需要反相或180度相移,这需要在系数上使用负号来反转二级过滤器的相位。

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您提供详细信息。

    我理解了,因此如果我收到客户的其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤