This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:01h寄存器已配置为#39;即使切换SDZ,也不会重置为默认值

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758569/tpa2026d2-01h-register-wasn-t-reset-to-default-value-even-if-toggling-sdz

部件号:TPA2026D2

大家好,

我的客户看到01H寄存器未重置为默认值(C3h) ,即使在极少数情况下切换SDZ也是如此。
他确认在切换SDZ之前和切换SDZ之后,值都是相同的23小时。
如果他卸下电源(AVDD,PVDD,PVDDR), 则问题 已解决(正常操作)。  
TPA2026D2是否可能存在这种情况?

他说01H寄存器的第6位和第7位 不能在这种异常状态下写入。
您是否有相同的体验?
如果答案是肯定的,我想知道此问题的关注点(关机顺序等)。

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    我会看看这情况,并会尽快作出回应。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    您能否提供更多信息?

    - SDZ切换的时间是多少? 我的意思是,SDZ处于低状态和高状态的时间是多少? 客户是否增加了低状态时间?
    -切换SDZ销之前,客户是否应用SWS = 1?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    请问您是否有机会查看我的上述问题? 您可以提供的任何信息将帮助我们更好地解决此问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    很抱歉 ,我的答复太迟了。
    ----------------
    - SDZ切换的时间是多少? 我的意思是,SDZ处于低状态和高状态的时间是多少? 客户是否增加了低状态时间?
    我的客户 增加了大约1分钟的低状态期限,但问题 没有 改善。

     -切换SDZ销之前,客户是否应用SWS = 1?
    是的,关机顺序如下。

    1)将0x03写入01H寄存器:禁用左右放大器
    2)将0x23写入01H寄存器:SWS = 1
    3)等80我们
    4)切换SDZ高->低->高
    5)读取01H寄存器,但值仍为0x23 (异常状态)
    ----------------

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    客户是否会在100 % of Times中面临此问题?

    此外,他是否尝试省略了关机序列的步骤2)和3)? 只有在应用步骤1),4)和5)时,他的结果是否相同?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    >客户是否会将此问题作为The 100 % of Times的问题处理?
    不,我们到 目前为止还没有故意再现该问题。
    具有"异常状态"的设备 是在批量生产后从最终客户退回的。 我听说发病率约为200ppm。
    "异常状态"意味着01H寄存器 无法 重置为默认值(C3h) ,即使切换SDZ,它仍为23h ,直到移除电源(AVDD,PVDD,PVDDR)。
     电源(AVDD,PVDD,PVDDR) 始终接通,系统中取出电池或耗尽电池除外。

    我们无法找到设备 进入 异常状态的根本原因,因此想要确认是否建议执行以下关机顺序。
    1)将0x03写入01H寄存器:禁用左右放大器
    2)将0x23写入01H寄存器:SWS = 1
    3)等80我们
    4)切换SDZ高->低->高
    5)读取01H寄存器,但值仍为0x23 (异常状态)

    在这种情况下,您是否建议省略步骤2)和3)?
    如果是这样,我向客户建议了顺序,并让客户了解以后的情况。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    我无法在基准测试中再现此状态。 您是否能够在退回的商品上看到此问题? 是否知道更换TPA2026D2后此问题是否仍然存在?

    关机顺序正确,不应产生问题。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    >您是否能够在退回的商品上看到此问题?
    我没有发现问题,我的客户在退回的系统上看到安装了TPA2026D2。

    >是否知道 如果更换TPA2026D2,此问题是否仍然存在?
    如果卸下电源(AVDD,PVDD,PVDDR) ,则问题 已解决(正常操作),因此我们认为 更换设备将进入正常操作。

    >关机顺序正确,不会产生问题。
    感谢您的确认。 我理解。

    当我们需要您的额外支持时,让我再次与您联系。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    如果您需要更多信息,请随时再次联系我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-桑,

    我非常感谢你们的热情支持。

    此致,
    Yaita