This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557错误代码问题,位于B0x0,P0x0,R0x68

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739900/tas2557-question-of-tas2557-error-code-at-b0x0-p0x0-r0x68

部件号:TAS2557

您好,先生:

 B0,P0,R104上出现TAS2557时存在错误报告机制:

请告知时钟丢失检测机制的灵敏度如何? 时钟信号的VIH (min)和VIL (max)或时钟边缘是否检测到它?  多少个时钟丢失周期可以 触发D2标志?


另请查看我的EVM测试结果,并告知是否存在缺失或错误?  

B0x00,P0x00,R0x68错误代码:
----------------------------------
正常:0x02

MCLK丢失:0x06
BCLK丢失:0x22
WCLK丢失:0x22
BCLK丢失+ WCLK丢失:0x22

MCLK丢失+ BCLK丢失:0x26
MCLK Lost + WCLK Lost:0x26
MCLK Lost + BCLK + WCLK Lost:0x26

SPK OCP:0x82
SPK OCP + MCLK丢失:0x86
SPK OCP + MCLK Lost + BCLK Lost:0xA6
SPK OCP + BCLK丢失:0xA2
SPK OCP + WCLK丢失:0xA2
SPK OCP + BCLK Lost + WCLK Lost:0xA2

----------------------------------

谢谢,顺祝商祺!

陈耀恩
2018年24月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    可能需要一些时间才能了解有关时钟错误检测的此类详细信息。 此错误检测方案可防止出现声音伪影。 如果数字信号有意中断,则应在数字信号恢复稳定后重新启用设备。

    对于产生的错误代码,SAR完整位是否在多次试验中保持不变? SAR ADC可能与输入时钟有关,这也是触发此标志的原因。

    此致。
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ivan。

    我们通过检查0x68为客户开发了具有自我诊断功能的设计工具。 目前我们将0x00和0x02 (SAR已完成)视为正常 情况。  一旦断言错误标志,我们将禁用并重新启用TAS2557。

    请帮助我们检查 TAS2557的标准以确认时钟丢失 标志,因此我们可以 帮助 客户 从编解码器中查看时钟质量。 我们可以根据需要通过电子邮件进行讨论。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年25月10日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    我可以从我的方面确认标记结果。
    0x00和0x02可以视为正常。 其余事例与您在原始文章中列出的情况相同。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的确认,Ivan。 请告知断言 时钟丢失标记的标准。  

    陈耀恩
    2018年29月10日