请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3109-Q1 尊敬的先生:
我们检查了aic3109 d/s,MCLK的描述如下所示,
“器件可以接受512 kHz到50 MHz的MCLK输入,然后可以通过可编程分频器或PLL来获得器件所需的正确内部音频主时钟。”
客户使用MCLK的24MHz时钟输入,
1.它是否具有频率精度规格? (<?ppm?)
2.上升/下降时间规格?
3.频率抖动规格(pk-pk)如何?
谢谢,Ian。