This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:miniDSP开关问题

Guru**** 2818095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739876/tlv320aic3254-minidsp-switch-problem

部件号:TLV320AIC3254

目前,我们使用两组miniDSP代码加载到芯片中,一组使用立体声AGC (1)的miniDSP示例,另一组由具有过滤功能AGC(2)的GDE (Pure path studio)生成。

以下操作是正常的:


开机重置加载(代码1)  正常。
开机重置加载(代码2)  正常。

但是,执行以下操作时,这是不正常的:

加电-重置-加载(2)正常,重置-加载(1)不正常。

如何执行正常操作,以便在切换两个miniDSP代码时可以正常执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上,立体声AGC函数也是使用编解码器的miniDSP实现的。 您能否描述执行重置功能的流程? 是由软件执行还是您也应用了硬件重置?

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将AIC3254的RST引脚设置为低电平100毫秒,然后设置为高电平以重置芯片。

    在这种情况下,当芯片正常时,双通道的立体声增益性能几乎相同:
    开机重置加载(代码1)正常。
    开机重置加载(代码2)正常。

    但在这种情况下,它的数据库值略有不同:
    加电重置加载(2)正常,重置加载(1)不正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于重置功能的任何建议? 我们将AIC3254的RST引脚设置为低电平100毫秒,然后设置为高电平以重置芯片。 它是否会重置寄存器的值?
    希望得到您的回复。
    谢谢。