This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:USB音频描述符

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741034/pcm2912-usb-audio-descriptors

部件号:PCM2912

您好,

我们正在寻找一个USB音频编解码器,我们可以在Windows中显示音频解压缩(而非PID/VID)。 PCM2912不能使用。 您还有其他可能性吗?

如果没有编解码器,可能是DAC和ADC组合?

此致,


Gert Oohhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gert,

    遗憾的是,我们没有带可编程描述符的USB-Audio编解码器。 我们唯一具有可编程描述符的USB音频设备是 USB DAC的PCM270xC系列。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师