This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:TLV320ADC3100的几个问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740862/tlv320adc3100-few-questions-on-tlv320adc3100

部件号:TLV320ADC3100

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们是设计3100,有一些问题需要确认。

您可以帮忙吗?? 谢谢

1.如何设计重置示意图?

2. IN2R,IN2L,IN3R,IN3L上是否可以连接双麦克风? 如果我们只使用IN2R,IN2L,如何设计IN3R,IN3L? 浮动??

3. 电话插孔使用4极,因此我们连接IN2R,IN2L和GND,如何连接 最后一个引脚? 需要连接任何信号? 4极信号序列是否有规格?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    1-硬件复位的复位信号应由主机处理器提供。 此信号应保持在“低”状态,直到设备的所有电源都稳定。 重置信号没有特殊的原理图注意事项。 您可以查看ADC3101 EVM的参考,这同样适用于ADC3100,

    2- IN2x和IN3x都支持差分麦克风连接。 我们建议将未使用的输入端连接到接地的盖子上。 单个CAP可以在不同的输入(如IN3L和IN3R)之间共享。

    3-一般情况下,4极插头连接器用于耳机,其中顶端和环形1分别用于左声道和右声道。 第二个环和套管通常用于接地和麦克风连接。 对于接收器(作为线路输入),通常将顶端和环形1用于线路信号,其中第二个环和套管连接到地面。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师