请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好
在我们的设计中,我们使用支持1W到4W输出的音频放大器。 为了监控扬声器是否正常工作,我们计划使用电流感应设备。 请建议我们对此采取什么最佳方法。
注:音频放大器工作电压:3-5V,扬声器阻抗3-10欧姆(我们计划测试支持功率的不同扬声器。
此致
Nidhi P Shetty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
在我们的设计中,我们使用支持1W到4W输出的音频放大器。 为了监控扬声器是否正常工作,我们计划使用电流感应设备。 请建议我们对此采取什么最佳方法。
注:音频放大器工作电压:3-5V,扬声器阻抗3-10欧姆(我们计划测试支持功率的不同扬声器。
此致
Nidhi P Shetty
您好Nidhi:
感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 我相信使用电流并联监视器将适合您的应用。 根据您的上述规格,我预计您的最大电流为sqrt(4W/3ohm)=1.155A。 为了获得最高的测量分辨率,我会为您的电流分流监视器提供5V的功率,监视器输出将与5V的电流非常匹配。 由此您可以确定您可能要使用的增益值。 要计算此值,您需要:输出电压/(最大Vsun)=~5V/(1.155A*3ohms)。 根据这些值和您在上述提到的规格,我相信您可以通过我们的产品搜索进行筛选,找到满足您需求的设备,并且您可以决定是否以更低的成本来权衡更高的准确性。 我们的产品搜索可在此处找到。 当您选择产品并转至其相应页面时,您将打开一个错误计算工具,该工具可帮助您决定选择。 如果您需要有关电流分流监视器的更多信息,您可以 在此处观看我们的培训系列: