This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1EVM:运行EVM时出现的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737815/tas2505-q1evm-issues-in-running-up-the-evm

部件号:TAS2505-Q1EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2505

您好,  

我的一位客户购买了TAS2505-Q1EVM,但在获得信号输出方面遇到了问题。  

客户正在尝试将AIN信号传送至扬声器输出。 处理器板提供单声道音频。 扬声器输出始终是带或不带输入信号的方形波形。  

请帮助进行调试。  

此致,
Naveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请进一步输入。 客户尝试了TAS2505应用参考指南 www.ti.com/.../slau472.pdf中提到的4.0 9和4.0 10配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在共享注册设置的屏幕截图。 PFA

    此致,

    Bhushane2e.ti.com/.../Audio.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    此器件的扬声器输出为D类,因此输出处的方波是正确的,尽管存在信号时,PWM应进行调制。
    我已使用示例4.0 验证EVM是否正常工作。9
    由于客户已经拥有EVM,我将通过以下方式开始调试:
    -读回部分/全部寄存器以验证I2C通信是否正常
    -共享主板上的所有跳线连接
    -从GUI转到视图->配置示例... ->选择Playback Class-D Speaker (播放D类扬声器)->单击ProgramCodec (编程编解码器)。 通过选择EVM作为播放设备来播放某些音频文件

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen,

    您还有其他问题吗?
    您是否验证了上述步骤?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan:

    详情见附件。 (寄存器读取设置屏幕截图- I2C)

    写缓冲区和读缓冲区之间存在两个差异,在下面的屏幕截图中突出显示了这两个差异。 在缓冲区中,第0 个位置是地址位置,第1 个位置是数据到/来自该位置,如第2 个位置是地址,第3 个位置是数据,它持续到第27个位置。

    显示与软件重置寄存器不同的第一个差异,显示的第二个差异是保留位。 根据数据表,两者都不在乎。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在脱机处理此线程。 结束论坛上的这一话题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器