This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 IOVDD纹波规格问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738599/tas2557-question-of-tas2557-iovdd-ripple-specification

部件号:TAS2557

您好,先生:

我们是否为TAS2557 IOVDD的电源制定了纹波规格?  客户在 1.8V电源轨上发现234mV纹波,需要  知道是否对音频 性能有任何影响?

TAS2557的数据表指定IOVDD为1.8V/-0.15V。 是否可以说234mV纹波(1.8V+/-0.117mV)在TAS2557规格范围内?  



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年19月10日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    您可以参考 放大器数据表中的11.2 电源定序部分,了解电源应如何通电和断电,以避免由于电平转换器故障和二极管正向偏压而导致器件中出现大电流。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    非常感谢。 客户肯定会跟进TAS2557数据表的电源顺序规格。 请将VDDIO的电源波纹(?mV)要求作为客户的电源设计指南吗?

    陈耀恩
    2018年19月10日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    电源的去耦电容器应放置在尽可能靠近VBAT,IOVDD,DVDD和AVDD引脚的位置,以确保TAS2557具有正确的纹波规格。 应将一个0.1uF的小去耦电容器和另一个10uF去耦电容器放置在尽可能靠近设备端子的位置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师