This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:下拉固定引脚时发出杂音

Guru**** 2418200 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758515/tas5631b-pop-noise-when-pull-down-reste-pin

部件号:TAS5631B
主题中讨论的其他部件: TAS5548

大家好

    我们设计 的扬声器使用TAS5548+TAS5631B。5631。 当我们向下拉TAS5631B的重置引脚以使放大器静音时, 无论我们将TAS5548信号静音,都会产生POP噪音。我们不能解决这个问题。

 你能提出一些建议吗? 谢谢

e2e.ti.com/.../2018.T300V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,aggil:
    我们正在对此进行调查,稍后将与您进行讨论。 我们的回覆可能会因假期而延迟。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    您能提供更多详情吗? 流行音乐有多大? 是否所有输出信号上都有弹出信号? TAS5631B的输出配置是什么?

    谢谢!
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

      POP噪音很小,但会影响音频性能。  TAS5631B处于BTL模式。 示意图附在下面。

    e2e.ti.com/.../4431.T300V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    感谢您发送示意图。 我尚未完成对原理图的回顾,但我注意到系统中有两个TAS5631B设备。 他们是否都遇到了相同水平的流行音乐? 您能否告诉我他们是如何进行这次Pop测试的?

    除非您的耳朵非常靠近扬声器,否则大多数时间的流行音乐都不会被察觉。 既然您提到它非常安静,那么我想知道当测量流行音乐时,它们与扬声器的距离有多近。

    谢谢!
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

      这两台设备都遇到 了POP,我们可以听到POP接近30 cm 的声音。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    他们是否换掉了零件,以确保不是零件本身?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert
    您要更改TAS5631B吗? 您是否复习了原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    是的,我想说TAS5631B。 考虑到这两个IC都遇到PoP确实降低了其成为实际IC的可能性。

    我已经查看了原理图。 有一件事吸引了我对TAS5631B输出的关注。 为什么AC9,AC26,AC47和AC60在原理图中?


    此致,
    Robert Clifton