This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:优化的PWM计时

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738697/tas5162-optimized-pwm-timing

部件号:TAS5162

大家好,

我的客户询问,为了实现最低THD和长期稳定性,针对TAS5162优化的PWM计时是什么。

我的客户正在使用48V直流电源和384kHz调制频率。 高 -和低侧FET的关闭时间

目前为14秒。 我的客户可以非常精确地设定开/关时间。

应用程序是高端有源音频扬声器。

 

此致

 

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃贡

    让我问一下,然后回复您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    我的客户仍在等待回答。

    此致

    埃贡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃贡

    我已Ping了我请求帮助的资源。 很抱歉耽误你的时间。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃贡

    我被告知,通过调整调制器中的通道间延迟设置,THD可以有一些小的改进。 这是过去的试验和错误。

    我建议从默认计时开始并进行调整,以了解这如何影响生成的THD。 这对于每个系统都不同,因此需要在硬件上完成校准。

    此致,

    -Adam