This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:需要PurePath Console 3应用插件

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740909/tas5805mevm-purepath-console-3-app-plugin-needed

部件号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5805M

您好:

我之前已经可以访问PurePath Console 3,因此它已经通过我的TI帐户安装在我的计算机上。

现在我有了TAS5805MEVM板,所以我需要TAS5805M应用插件来启动新项目。如何获取? 我遵循了再次获得PPC3并指明TAS5805M的过程,但我没有收到任何电子邮件,并且我的PPC3签名没有显示任何要安装的新文件,而且到目前为止myTI帐户中没有任何更改。

我非常感谢为解决这一问题提供的任何帮助。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    您能告诉我您的TI帐户吗? 我们会将您的请求转发给系统管理员。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shawn,我的账户ID是:jmtasende@redrocksaudio.es
    此致。

    Jose