This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251在通电后,喇叭发出轻微的蜂鸣音。没有声音,音频CAN”#39;“不会出现”,“写寄存器”不工作

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757832/tas3251-tas3251-the-horn-beeped-slightly-after-the-electricity-was-turned-on-there-is-no-sound-the-audio-can-t-come-out-write-registers-don-t-work

部件号:TAS3251

通电后,喇叭发出轻微的响声。,音频不能发出,写寄存器不工作

e2e.ti.com/.../SUB10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clark,
    我们正在审查SCH,稍后将回复您。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 此电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clark,

    示意图显示12伏连接至DVDD_A (引脚12)和RESET_AMP (引脚27)。 这两个引脚都是3.3V引脚。 这很可能会损坏引脚,其绝对最大电压为4.2V。

    Justin