This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:1152:提取到临时位置时出错

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740366/tlv320aic3254-1152-error-extracting-to-the-temporary-location

部件号:TLV320AIC3254

我尝试安装 setup_PurePath_Studio_Portable_Audio_MiniDSP_v5.95_build1_rev3.5815万.exe

但遇到了错误  

我尝试将系统临时目录更改为"C:\AppData\Local\Temp",它不起作用,我发现文件解压但不完整,如下所示:

我发现有人遇到了同样的问题,这个 问题 被视为网络问题,我已经尝试了

很多次都不能用...

是否可以将解压的程序发送给我进行安装?我认为我无法解决此问题...

电子邮件:mks@bozyhearing.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载和下载,尝试,它工作....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。

    对于您在安装PPS时遇到的困难,我们深表歉意。 感谢您的反馈,我们很高兴听到您安装了软件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师