This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:解码音频数据

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740355/pcm2903-decode-the-audio-data

主题中讨论的其他部件:PCM2903PCM2903C

您好,先生:

很抱歉打扰你。

是否可以 解码 受保护的音频数据(来自S/PDIF),然后将音频原始数据输出到主机(USB)?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    因为我们遇到了一些问题,所以需要确认。
    这是一个紧急情况,因此需要您的帮助。
    如有任何疑问,请告知我们。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    不能绕过SCMS的版权保护。  请注意,PCM2903确实存在一些已知问题,如  TI.com产品文件夹中的勘误表中所强调,因此建议改用PCM2903C。  

    我们更新了此设备的数据表并删除了您要突出显示的注释;请参阅最新的PCM2903C数据表

    SCMS确保数字版权保护。  此部分不允许将第一代或更高版本的版权数据传输到主机; 因此,如果存在版权位并且数据被指定为第一代或更高版本,则数字输入数据将不会路由到主机,并且来自ADC的模拟信号将被选择为输入源。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师