This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100的开机序列

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740395/tlv320dac3100-power-up-sequence-of-tlv320dac3100

部件号:TLV320DAC3100

尊敬的专家:

在DAC3100数据表中,我们是否需要遵循电源顺序?

我发现当音频DAC处于关闭模式时,IOVDD有漏电。 您以前见过此问题吗?

-Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    建议遵循数据表中的建议。 尽管不可能,但在通电过程中,最重要的事情是在IOVDD和DVDD完全通电并保持稳定后,在最末端释放"重置时下拉"信号。 这是为了确保设备已初始化为已知状态。

    您能否详细说明IOVDD上的泄漏? 您的意思是否是当DAC被禁用或处于重置模式时IOVDD消耗的电流高于预期?
    IOVdd电流消耗应非常低(大多数情况下可忽略不计),顺序为uA。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器