This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740239/tlv320dac3100-tlv320dac3100-issue

部件号:TLV320DAC3100

尊敬的专家:

我们将TLV320DAC3100用于音频转换器。 我们在播放音乐时遇到了问题。

DAC3100的音乐输出速度比正常快。 现在,您能告诉我为什么以及如何解决这个问题吗?

谢谢!

-Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    音频输入采样频率和设备采样频率配置之间可能存在不匹配。
    您是否可以共享您的设备注册设置以及一些数字输入信号捕获? 或者至少确认放射源采样率是多少?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    我们将尝试使用相同的采样频率来查看此问题是否可以改进。
    谢谢!

    -Ben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我们尝试在计算机和音频DAC (44.1kHz)之间使用相同的采样率(WCLK),但没有任何改进。

    附件是用于参考的寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../tlv320_5F00_reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,

    DAC的音频源是什么? 我记得,如果主机以不同于记录期间使用的采样率(原始源文件的采样率)的方式发送音频源,有时音频比预期的速度快。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器