This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:DAC +开关

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740171/pcm1861-dac-switch

部件号:PCM1861
主题中讨论的其他部件:PCM5100A

尊敬的先生:

您是否愿意就以下要求提供建议?

它是一个2 I2S源,带有一个立体声DAC。 也许可以使用数字开关+ DAC来达到目标。

I2S1:BCLK,WCLK,DATA

I2S2:Buck,WCLK,DATA

DAC性能如下:

1.     I2C控制,HW控制更好

2.     (第一个)内置PLL或(第二个)异步外部时钟

3.     支持16位I2S数据

4.     THD+N > 80dB

5.     VO(满刻度)> 0.9Vrms

6.     单端输出正常

7.     电源= 3.3V更好

     8.温度-20~+85

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    根据描述,我假设您正在寻找一个具有2个I2S输入或外部MUX的DAC来为DAC选择一个源。 这是正确的理解吗?  

    我将把线程分配给音频DAC应用程序团队,因为PCM186x是音频ADC,不是正确的设备。 他们将非常乐意使用合适的设备为您提供帮助。

    此致,谢谢!

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我们没有任何具有集成总线开关的DAC,但TI提供了一些4位,2个MUX/DEMUX器件中的1个器件。 快速搜索会让我找到这一个,但可能会有更好的解决方案。
    www.ti.com/.../sn74cb3q3257.pdf

    我相信PCM5100A是适合这个应用的,因为它有集成的PLL,2.1Vrms输出,单端,3.3V电源。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Paul:

    感谢您提供信息。

    需要确认的一点是:系统时钟(MCLK)是否必须?

    =====================================================================================================================

    MCLK必须:

    =============================================================================================================

    MCLK可以保持较低水平:

    =============================================================================================================

     谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    只要LRCK/BIT符合表11,则不需要MCLK。

    谢谢!

    保罗