This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:IC正在燃烧

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757757/tas5630b-ic-is-burning-out

部件号:TAS5630B

海防

我正在使用TAS5630B开发D类放大器,方法是使用官方网站上提供的德州EVM模块原理图。 当我为设备供电时。 IC稍后会爆裂。 我已经检查了IC的PVDD引脚处的电压,它获得50V电压。 此IC是否需要50V电压才能工作。 可能是什么问题? 有人能帮我吗。

没有在电路板上放置IC。输入音频信号一直到IC输入轨道针脚都没有任何问题。 每当我放置IC时,它就会爆炸,我不知道为什么。 请在下面附上示意图文件链接。

www.ti.com/.../slau287a.pdf

如果有人拥有本产品的单独操作手册。 请与我分享。

谢谢,此致,

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandana:
    我们正在对此进行调查,稍后将会回复您。 由于假期原因,我们的回复可能会延迟,感谢您的耐心等待!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海肖恩

    感谢您的回复,如果您有任何与TAS5630B IC相关的手册,请发送给我。

    谢谢,此致,
    Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandana:

    您是否在设备上安装了散热器? 我确定这不是热量问题。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandana:
    我要结束这个问题。 如果您有任何其他问题,请创建NOW帖子。
    此致,
    郑少文