This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:由于LC滤波电容器,PBTL中的TAS570M出现过电流故障

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738201/tas5760m-tas570m-in-pbtl-over-current-fault-due-to-the-lc-filter-capacitors

部件号:TAS5760M

所以我在过去的几天里处理了放大器板上的一个故障,TAS5760一旦启用就会出现过电流故障。   已验证配置是否已成功写入(通过从内存中读回配置),并检查了焊接,确保没有短路或桥接,即使是在开发过程中损坏了电路板上的电流,也要尽可能接近我的设备 (我在过去的项目中曾看到过,音频芯片的输出驱动器因某些故障而熔断,因为在对主板的其余部分进行编程时,通常会在其他一切正常工作时最后到达音频芯片。

不管怎样。  电路原理图取自软件控制模式下PBTL的PDF示例应用程序,但是为了节省空间,我更改了LC的值,以保持与EVM类似的截止频率。 而不是10uH和0.6uF, 我使用了1uH和4.7uF。  在我的脑海中没有很大的变化 ,但是这些4.7uF电瓶充电,使过流故障跳闸(电瓶充电到大约4V,然后故障,慢慢放气到0, 并重置故障,大约每3秒钟重新充电一次。  

取下盖子,安培就会愉快地启动,现在控制扬声器。 感谢电流过大的检测。 它反应非常迅速,不幸的是,它是在向我的脚射击。  我在这里将此信息作为故障排除说明,供其他人阅读,如果他们有一个类似的虚线过电流故障,而这种故障很难找出其原因。  我将在将来的修订版中将LC电路的值改回EVM值。  也许在文档中的某处记录过电流对LC滤波器值的敏感程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我们将查看一下,然后很快回复您。 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    您能否告诉我们您在LC滤波器中使用了哪些电感器,以及可能用于这些电感器的数据表? 我想确保当前饱和度没有问题。


    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Joseph:

    请参阅下面的屏幕截图,了解推荐 的LC滤波器值。   

     此外,您还必须确保电感器能够处理足够的电流。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我使用的电感器
    PA4332.102NLT

    数据表
    products.pulseelex.com/.../P761.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    感谢您提供电感器数据表。

    我已经验证过使用LC值(如您所使用的值)可能会在设备启动期间导致大峰值电流,因为您看到LC滤波器正在充电。 我还同意我们应该在数据表中添加一个注释,解释我们推荐这些值的原因。

    感谢您指出这一点!

    此致,

    Robert Clifton