所以我在过去的几天里处理了放大器板上的一个故障,TAS5760一旦启用就会出现过电流故障。 已验证配置是否已成功写入(通过从内存中读回配置),并检查了焊接,确保没有短路或桥接,即使是在开发过程中损坏了电路板上的电流,也要尽可能接近我的设备 (我在过去的项目中曾看到过,音频芯片的输出驱动器因某些故障而熔断,因为在对主板的其余部分进行编程时,通常会在其他一切正常工作时最后到达音频芯片。
不管怎样。 电路原理图取自软件控制模式下PBTL的PDF示例应用程序,但是为了节省空间,我更改了LC的值,以保持与EVM类似的截止频率。 而不是10uH和0.6uF, 我使用了1uH和4.7uF。 在我的脑海中没有很大的变化 ,但是这些4.7uF电瓶充电,使过流故障跳闸(电瓶充电到大约4V,然后故障,慢慢放气到0, 并重置故障,大约每3秒钟重新充电一次。
取下盖子,安培就会愉快地启动,现在控制扬声器。 感谢电流过大的检测。 它反应非常迅速,不幸的是,它是在向我的脚射击。 我在这里将此信息作为故障排除说明,供其他人阅读,如果他们有一个类似的虚线过电流故障,而这种故障很难找出其原因。 我将在将来的修订版中将LC电路的值改回EVM值。 也许在文档中的某处记录过电流对LC滤波器值的敏感程度。