This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:单端配置

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740200/tpa2011d1-single-ended-configuration

部件号:TPA2011D1

它可能关注的人,

如果将单端输入应用于INV+而不是如图所示的INV-,那么相同的增益方程是否适用于图32和35?

期待您的回复。

非常感谢,

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhavesh,

    是的,两个电路的增益方程式相同。 使用IN-和IN+之间的差异是每个信号的相位,因此信号彼此相位相差180°。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢您确认。

    此致,

    Bhav