This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:4个PCM1864级联,支持16路麦克风阵列。

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740157/pcm1864-4-pcm1864-cascading-to-support-16-way-microphone-array

部件号:PCM1864
主题中讨论的其他部件: Tida-0.1454万

你(们)好  

  根据 TIDA-0.1454万,2个PCM1864可以级联,在一个EVM中支持8个麦克风。 我能否将2 TIDA-0.1454万连接到级联4 PCM1864,通过共享同步时钟信号,我可以同时采样16个麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Tida-0.1454万使用两个PCM1864 (4通道音频ADC),因为设备配置为输出两个I2S流-一个I2S输出在DOUT引脚上可用,另一个I2S输出在配置为DOUT2的其中一个GPIO引脚上可用。 我们选择I2S格式以充分利用K2G (TIDEP-088)上的McASP,这是一款配套设备...

    您是否计划使用 您自己的处理器TIDA-0.1454万? 如果是,您是否会实施自己的波束形成算法? 或者您是否计划使用2个K2G处理器与TIDA-0.1454万主板连接? 您可以使用2个CMBS实现18麦克风的现有接口。

    或者,如果您要实施自己的算法,您也可以选择在TDM模式下配置PCM186x。

    此致,谢谢!
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

      我们正在使用音频前端进行研究,特别是同步音频编解码器,通过它,我们可以获取具有精确相位信息的音频信号,从而可以在DSP或FPGA中完成波束形成算法。 重点是我们需要扩展到8个以上的信道。 感谢你的帮助。