This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单1.536 至3.072 时钟倍增器电路或IC建议

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758746/simple-1-536-to-3-072-clock-doubler-circuit-or-ic-suggestion

部件号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他部件:TAS5755M
我设计了一个Cypress BLE模块将I2S音频数据馈送至TAS5755M TI放大器。  问题是放大器需要一个额外的时钟信号,称为3.072 MHz的MCLK,它需要是1.536 MHz的I2S SCLK信号的一倍,同步的信号。  我建造了这样的赛道...

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3327

但输出上的标记空间比存在大量抖动和变化,因此非常不可靠,只偶尔工作。

我认为建立一个PLL电路是很简单的,它设置为具有1.536MHz输入和3.072 MHz输出的倍增器,但我所看到的所有IC的最小输出频率都太低(我看了74HC4046a和PT7C4511)。

这里有人能推荐一个满足我需求的IC或电路吗?  我的工作电压是3.3V。

提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    抖动要求有多重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dylan,这是问题的一部分;TI TAS5755M似乎不像我通过使用比较器和XOR门将SCLK I2S信号加倍而创建的MCLK时钟,我调整了标记空间比(我的电路中有一个电位计) 当它运行时,Amp恢复活力并播放音乐,但如果我关闭并重新打开,无需进一步调整,它似乎再也不会播放,直到我再次调整MS比率。

    我的设计允许选择I2S源,并与第一个包括MCLK信号的源(TI I2S ADC)完美配合。

    可能有一个特定的时钟计时顺序,我需要遵循TAS5755M?

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Ted,
    我建议打开另一个线程并将其链接到这个线程上,在该线程上输入TAS5755M部件号,以便将其标记为ADC团队支持。 我不确定他们在假期期间有哪些人可以提供支持,因此这是我能想到的在合理时间内获得您支持的最佳方式。

    一旦您了解ADC时钟输入的详细信息,我们就可以尝试用逻辑PLL来帮助制定解决方案。

    1.536MHz是否是BLE模块驱动的要求? 还是系统时钟? 我想知道我们是否可以调整该值或使用不同的时钟源来简化工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    几天内没有收到您的信息,因此我将关闭此帖子。 如果您仍需要支持,请随时回复此主题,我很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦,我正在乘船游览,但网络连接非常有限。  我将于周一返回工作岗位,并将继续努力从SCLK信号生成MCLK信号,请在关闭此线程之前给我更多的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Ted,没问题。 "关闭"该帖子仅针对我们的内部指标-您可以在锁定前最多回复~3周,即使这样,您也可以"提出相关问题"以再次引起我们的注意。