This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:[opa1678]关于图35 (PVDF外壳)和负电压的问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758348/opa1678-opa1678-question-on-figure35-pvdf-case-and-negative-voltage

部件号:OPA1678

您好,

我们正在考虑使用opa1678作为PVDF音频传感器的前置放大器。 由于存在银色迁移,我们不想将偏置电压置于PVDF中,因此数据表中的图35是一个良好的开端。

1.通过R5&R6以上连接,将有1/2V+电压偏压压。  

我们正在使用的PVDF薄膜不需要导致银移的偏压。 因此,只需移除R5&R6以上的电压即可移除偏压吗?

2.您能否提供一个示例,将opa1678输出连接到音频ADC。 我们研究了许多音频ADC,它们只接受单端电压。 但在上述情况下,我认为它也输出负电压。

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,River,

    在上述电路中,压电的两个端子都将偏置为Vs+/2,这对于将OPA1.6878万的输入保持在适当的共模电压(在这种情况下为中电压)是必要的。 这不会对压电元件应用差分直流偏压,但如果压电元件上没有可接受的直流电压,您可以将10µF μ L左右的直流阻断电容器与压电元件串联。  

    对于单端输入,我会考虑以下几点作为起点:  

    在这种情况下,U2 (OPA1678的后半部分)用于提供缓冲的中端电源参考,以使U1的输入和反馈网络偏置。 C1阻止任何直流偏压到达压电元件,R4将消除麦克风的所有直流电荷,Z1和Z2提供过压夹紧,以防止在麦克风掉落时损坏OPA1678。 U1被配置为10倍的直流增益,其输出再次通过C3进行交流耦合,然后再进入单端ADC。 根据ADC本身的不同,可能需要在此电路和ADC之间添加额外的低通滤波-如果使用有源滤波器进行滤波,则在U1和C3之间添加滤波可能最有意义, 因为在ADC本身之前需要一个直流阻塞电容器。  

    根据压电式麦克风的特性,可能需要修改此电路的增益,以便为ADC提供适当的输入电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解决方案。 事实上,经过很多研究,我决定在PVDF胶片上使用DC偏压。 无论如何,即使存在银色迁移,这是一个漫长的过程。 您的建议在无偏见的情况下也是合理的。 我将采用这两种方法进行测试。