This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AGC增益未

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739105/tlv320aic3254-agc-gain-not

部件号:TLV320AIC3254


1.我在AIC3254中使用立体声AGC,并从第0/Register 93页读取增益值,该值从-12.0dB到58.0dB。

我认为该值与我通过输入信号计算的值不准确。

AGC增益是否有更具体或更具访问性的值表?

2.是否有任何具体的参考资料来解释 AGC增益是由什么组成的?  

换言之,AGC增益具有哪些部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有一个应用手册(SLAA474),您可以在其中找到有关AIC3254上的Stereo AGC应用程序的信息。 在本文档中,您可以找到有关如何将增益应用于输入信号以实现立体声AGC功能的说明。   

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已阅读应用程序说明数次,但无法找到提到此问题的地方。 能否告诉我们应用说明中指明此问题的特定页面或章节? 谢谢。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    立体声AGC算法使用编解码器的miniDSP来实现完整的算法。 尽管设置了AGC增益寄存器,设备在内部执行更多操作,这可能会影响在相关寄存器中读取的增益。 应用手册的第3部分介绍了立体声AGC功能的算法行为。请提供有关您所遇到问题的更多详细信息吗?  

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师