This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:没有时钟或数据输出...我做了什么错吗?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739062/pcm1802-no-clocks-or-data-output-am-i-doing-something-wrong

部件号:PCM1802

我已按如下所示连接PCM1802,但我看不到三条数据线中任何一条的输出。  我曾尝试将零件配置为I2S主控,但从未关机。  没有输入。  ADC是否应该在没有输入的情况下也进行输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    要将PCM1802配置为主控制器,您需要向SCLK引脚提供系统时钟,因为I²S时钟是从该时钟生成的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!  您能否告诉我一些时钟要求,例如频率稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    此设备的系统时钟没有严格的限制,只要 遵循数据表的7.3 Tm3节中突出显示的一般原则,您的系统就应该可以正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师