This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC4382 Bypass ASRC

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737495/src4382-src4382-bypass-asrc

部件号:SRC4382

您好,先生  

   我的应用程序正在从端口A(32kHz~96kHz)向端口B (48kHz固定)重新采样音频输入(I2S)。

   并按如下所示设置寄存器

   0x3 <= 8'b0万

   0x4 <= 8'b0.0011万

   0x5 <= 8'b1.1万

   0x6 <=  8'b0.0011万

   MCK (引脚25)输入为12.288Mhz  

      48kHz音频(通过I2S) 传输至端口A接口,但端口B信号没有任何输出。并确保输入(端口A)音频信号正确。  

   有什么问题吗?  或者我忘记了什么  

王伯特(王炫)

NCG/FPGA,Advantech Co.,Ltd.

电话:+ 886.2 .2792.7818 分机1242   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉推送了,这方面有任何更新吗??

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉推送了,这方面有任何更新吗??

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    我目前正在查看此内容,也希望请求提供更多详细信息,以便帮助完成整个配置-
    -端口A和端口B是处于从属模式还是主模式?
    -您是否将MCLK用作音频串行端口的主时钟源?

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bret,

    由于某种原因,我没有收到有关该帖子的通知,因此对延迟回复表示歉意。

    我假设端口A和端口B处于从属模式。  考虑到这一点,以下是设备中的信号路由-

    以下是将实现相同的寄存器写入集-

    注册      值

    0x03         0x01    #Port A Output Data Source=Port A;Mode=Slave;Format = I2S

    0x04         0x00     

    0x05         0x31   #Port B Output Data Source=SRC;Mode=Slave; Format=I2S

    0x06         0x00

    0x2D        0x00   #SRC input source=Port A;Clock Source=MCK

    如果您计划在主模式下使用音频串行端口,请随时更改脚本。  

    此致,谢谢!
    Ravi