This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792:TI /毛刺棕色是否在替换中工作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740262/pcm1792-is-ti-burr-brown-working-in-a-replacement

部件号:PCM1792

尊敬的TI:

我已经使用你们的DAC芯片23年了。 pcm1792/94已存在很长时间。 您是否正在使用新的(改进的) DAC芯片? 如果是,我想成为第一个知道的人。 从pcm1704到pcm1792的最后一步是一个巨大的改进。 我希望你们能用新芯片再做一次这样的把戏:-)

此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:

    虽然我不能透露我们是否正在开发新产品,但我可以说,我们致力于支持我们的现有产品。 我也会将您的反馈转发给我们的产品定义人员。

    谢谢!
    保罗