This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:HybirdFlow 5模式是否可以更改速率?

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/740233/pcm5242-hybirdflow-5-mode-can-t-change-the-rate

部件号:PCM5242

大家好

     当我们使用PCM5242EVM进行设计时,我们选择了HybirdFlow 5模式, 采样率为192kHz。 当输入音频信号是欧姆特采样率时,我们想要更改此模式下的采样率,但我们发现它无法更改。 因此我们 无法 构建和导出其他采样率代码。您能帮上忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    遗憾的是,PPC2软件仅开发用于支持混合流量5的192kHz输入。 由于DSP在较高采样率下受指令限制,HF5是一个非常精简的下行流。 如果您的应用程序将支持其他一些采样率,我认为您应该为这些采样率实施另一个HF。 例如,HF2具有类似的功能,但具有额外的EQ和3频段DRC。 您只需在不同的cram库中为应用程序实施它们,然后在建立新的数据速率时切换库。

    谢谢!
    保罗