This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739956/tlv320aic3110-tlv320aic3110

部件号:TLV320AIC3110

尊敬的Steve:

连续的蜂鸣声和波形问题会产生正弦波播放。

1.我们是否需要为哔声和wav播放设置不同的扬声器输出增益表?

-             如有说明,第1页0x26,0x2a和第0页0x41,0x47, 对于DAC设置,是否有其它用于DAC或蜂鸣增益的寄存器?

-             用于蜂鸣音和wav的AGC,DRC和双四屏过滤设置。是否使用相同的寄存器播放?

-             是否有与扬声器输出增益相关的其它寄存器?

 

2.播放.wav文件时发现过载,开始播放wav文件时仅~80ms。

(是由.wav文件,扬声器或编解码器输出导致的吗? 如果是由.wav文件引起的,是否可以提供1kHz 0dB wav文件?)

 

谢谢,Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    您知道寄存器在播放WAV文件时写入的顺序吗? 放大器似乎在播放文件之前就已打开。他们是否可能在播放wav文件之前未完成设备配置?

    此致,

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    它看起来与DRC设置相对,我们能否调整攻击时间?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    当然,DRC参数在第0页寄存器68-79中进行控制

    此致,
    -Steve Wilson