This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:输出功率,具有3.3V电源

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758613/tpa6130a2-output-power-with-3-3v-power-supply

部件号:TPA6130A2

大家好,

我们正在One AA上推广TPA6130,您是否可以帮助我们回答以下两个问题?

1.输出功率曲线采用3.3V电源,但我们只有2.5V,3V 3.6V和5V的功率曲线,所以我们是否可以支持3.3V电源的输出功率曲线。 由于扬声器的规格尚未确定,因此可能会使用24欧姆或32欧姆扬声器。

2.客户将使用10uF直流阻滞盖,因为它可以减少低输入信号的相移,因此如果直流阻滞盖的充电时间大于通电延迟时间,可能会出现爆音问题。 那么直流阻隔盖的充电电流规格是多少?我们是否有此盖的推荐范围?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,另一个问题是,您是否想帮助我们一起检查差分输入的偏置功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    我可以帮助测试TPA6130A2在16+8欧姆和32欧姆负载上的3.3V电源输出功率。 我稍后会更新这些数据。
    关于直流阻隔盖,建议使用数据表或EVM用户指南中的值。
    您能否详细说明您的最后一个问题? 您想知道什么?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    以下是3.3V电源的输出功率图。
    16+8欧姆负载:

    32欧姆负载:

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    非常感谢。

    那么,您是否也想帮助我们检查输入的DC偏置水平? 我不确定它是否为0.5VDD。

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antony,

    我明天会仔细检查输入的偏差水平,因为我今天无法访问实验室进行测试。
    此器件具有一个充电泵以产生负轨,因此输入可能与输出相同(居中接近0伏)。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antony,

    输入处的偏置电平与输出电平相同,~0V。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器