请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3111D1-Q1 您好,:先生
我们测试 TPA3111D1-Q1。 我们发现,当OUTP连接到Vdd时,芯片 受到保护。但是当OUTP引脚连接到Vcc=Vdd+Vdiode时。 。它会发出噪音。然后我们测试OutN连接到Vcc,它也会受到保护。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,:先生
我们测试 TPA3111D1-Q1。 我们发现,当OUTP连接到Vdd时,芯片 受到保护。但是当OUTP引脚连接到Vcc=Vdd+Vdiode时。 。它会发出噪音。然后我们测试OutN连接到Vcc,它也会受到保护。