This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:当我停止播放Muisc时,大约有10s微弱的噪音

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756842/pcm2706-there-are-about-10s-weak-noise-when-i-stop-to-play-the-muisc

部件号:PCM2706
主题中讨论的其他部件:PCM5102A

开发环境:Windows7,PCM2706C I2S输出,pcm5102A DAC

当我停止播放音乐时,pcm2706c将输出大约10s I2S信号,这将导致下一个DAC发出微弱的噪音。

是否有任何可能导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不知道这一问题的原因。 您可以看到您正在使用的Windows程序是否具有某种软静音功能。 产生的噪音是多少? 是否只是随机的白噪声?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在发生噪声时捕获I2S数据,该值为 +1,PCM5102A为2.1Vrms输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要澄清,

    此±1 LSB输入数据是否导致输出上出现可听见的噪音? 输出的振幅是多少?

    您是否已确认PCM5102A上FMT引脚的状态? 此数据看起来像是标准I2S,但如果PCM5102A预期为LJ I2S,则可能会被误解。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我确认原理图和数据表,PCM5102A在标准I2S模式下工作, 这是我的原理图。

    谢谢!

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM5102A的输出电压为2.1Vrms,因此,我没有使用PCM5102A设计放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挂起后'弱噪音'的振幅是多少? 放大器之前是否有输出滤波? 建议在此设备上使用RC滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将RC滤波器设计为具有输出线路的输出,我在网站上购买了一个PCM2706C板,我还发现当计算机停止播放音乐时,I2S输出+-1 LSB,至少10s,两个板的不同之处在于DAC是ESS9023P, 我的是PCM5102A,所以我想问题是DAC。

    谢谢
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    暂停后,DAC发出的'微弱噪音'的振幅是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约8mVrms,I以毫伏计测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您向DAC提供I2S数据,它将尝试播放该数据。 我怀疑这种噪音是可以听到的,因为您在DAC的输出上没有RC滤波器,对吗? 您能否显示噪音的屏幕截图?

    谢谢!
    保罗