This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:关于GVDD和VSPK_GAE/FREQ的关系

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774838/tas5756m-about-relation-for-gvdd-and-vspk_gain-freq

部件号:TAS5756M

客户发生在GVDD启动的波形以下;在10.5 秒和6.8V之后保持5.4V。  

过去的线程附加在下面。

请告诉我下面的五点问题,

①When数据表表15和设置26dBV/8×fsync,请告诉我有关VSPK_Gain / FREQ检测定时的信息?

CLK/数据输入一个锁是否正时?

②Is有定时规格和定时表吗?

客户希望确认GVDD启动的定时规格,改为5.4V~6.8V。

③About首次GVDD更换:5.4V至6.8V,  

什么是变革的触发因素?

触发器是否取决于时间延迟,此时间约为10秒,正确?

④About秒GVDD变化:6.8V至5.4V至6.8V,  

此恢复时间:1秒与第一次更改大不相同:10秒,为什么第二次GVDD更改变得很快?  

⑤Additional问题;

但这是一个差异,在通电过程中,GVDD仍为5.4V。 但是,如果使用26dB 8xfsync模式,则table15需要大于5.44V的电压。 如何设置此模式?

预期答案是引脚9 SPK_Gain / FREQ的参考电压为GVDD,例如在通电过程中5.4V。

然后,无论GVDD的绝对电压是多少,此引脚都是外部电阻器的解码比率。

是这样吗?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以分享您的scheamtic以供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林山

    请告诉我需求原理图的用途。
    客户担心这些波形是否异常。
    (下面介绍了正常操作,I2S启动和待机变为5.4V)
    e2e.ti.com/.../75.5687万

    如果没有问题,客户希望了解时间规格。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新一些信息,因为我们应该在明天向客户报告任何答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新一些内容。

    客户要求的点如下;
    ①Any以上问题的答案。
    ②If ①答案很难回答,是延迟回答和瓶颈的原因。
    ③The请求客户示意图的原因。
    ④These波形没有问题或问题。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    通过电子邮件进行讨论。 GVDD升至6.8V后,增益/频率检测在~20ms延时发生。

    此外,5.4V GVDD表示D类不在播放模式下,因此在5.4V期间无需进行增益/频率检测。 不要担心26dB,8*FS模式设置,只需确保相对电阻电压分配正确即可。

    这些是否存在有关客户主板配置增益/频率引脚的问题? 请与我们分享结果,以帮助我们充分了解您的情况。

    RDGS,
    Matthew