This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:设备不能通电

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776878/pcm3060-device-doesn-t-power-up

部件号:PCM3060

大家好,

我无法打开PCM3060。 我按照 手册( 第 16-17)。 尝试并验证了许多事情,现在我没有找到问题的根源。

我的开机顺序是:

  1. 重置针脚过低
  2. 通过SPI (~0,5MHz)写入配置寄存器
  3. 重置针脚高
  4. ADC-,DAC节电打开(通过SPI)
  5. 等待100毫秒
  6. ADC-,DAC省电关闭(通过SPI)
  7. 没有发生任何情况:没有来自ADC的数据。 DAC输出固定到VCOM。 设备没有生命反应

其他信息:

  • 使用BCLK2,LRCK2时,DAC和ADC都应作为从属设备工作。 引脚BCLK1,LRCK1和SCK1处于浮动状态。
  • LRCK=48kHz,BCLK=3072kHz,SCK=1.2288万kHz
  • SPI模式VDD上的模式引脚。
  • VDD为~ 3.65V
  • VCC为~ 4.8V
  • 所有引脚(包括BCLK2,LRCK2,SCK2,SPI模式)均使用逻辑分析器/OSCi /万用表进行验证。 都获得正确的信号/频率。
  • SPI值已验证:所有值均正确发送。

直接从器件引脚捕获的通电序列的信号分析:

缩放至第一条SPI消息:("Data Out"(数据输出)是DAC的Data In (数据输入),"Data In (数据输入)"是ADC的输出)

印刷电路板:

配置和开机顺序的C代码:

void init_pcm3060(void){printf("Initializing

	PCM3060\n");
	int i=0;
	uint16_t reg[10];
	uint16_t reg_release=0;
	//Regs
	reg[0]=64<8
			//注册ID
			|0<7 //MRST:模式控制重置(0=设置为
			系统默认值/0=6)|Resync)
			|1<<5 //ADPSV:ADC省电控制(1=省电)
			|1<4 //DAPSV:DAC省电控制(1=省电)
			|0;//S/E:单选结束或差分选择(0=diff)

	REG[1]=65<8
			//寄存器ID
			|255;//DAC衰减水平左侧(255=REG;<8=REG; REG=66=0;<8=REGISD=衰减
	
			
			//DAC右侧衰减级别(255=无衰减)
	reg[3]=67<<8
			//寄存器ID
			|0<7 /CSEL2:时钟选择DAC (0= SCK2,BCK2,LRCK2已启用)
			|0b000<4 //M/S:主选择DAC (0b000=从属模式)|Dac
			0b01;//|FV2
	
			
			+已启用)|01<8位采样频率/DAC=01<0:d0 (dac 0:d0:dc 0 (d8)
			输出相位选择(0=非反向)
			|0<1//MUT22:左侧软静音控制(0=无静音)
			|0;//MUT21:右侧软静音控制(0=无静音)
	REG[5]=69<8
				//注册ID
			|DMC0//FLT		:数字滤波器回放控制数字滤波器(0=dac清晰回放控制)<0=01/01kHz/<dac
			:0
				取消强调控制DAC (0=禁用)
			|0<1//ZREV:零检测极性(0=高)
			|0;//Azro	:零标记功能选择
	
			
			
	
			
			衰减[6]=70<8//寄存器ID |215;//ADC衰减水平左侧(215=0dB) REG[7]=71<8//REGID =70<1</ECD1|1|1/CK1=1=1/CK1=1/CK1=072=1/CN=1=1/CN1=1=1/CDZ/1=1=1/CX1/CX1=1=1=1/CX1/CX1/CX1=1=1/CX1=1/CX1=1/CX1=1/CX1=1/CX1=1/C
	
			
			
			主选择ADC (0b000=从属)
			|0b01;//FMT2:音频接口格式ADC (01=24位LJ)
	RE[9]=73<<8
			//寄存器ID
			|1<4 //ZCDD:零交叉检测禁用(1=禁用)
			
			V1 0<3 //BYP:HPF旁路控制ADC (0=HPF |1;|MUT0=0:
			无静音|0/ 0:0:0:0:0:0
			右侧软静音控制ADC (0=无静音)

	//释放ADC/DAC省电模式的寄存器
	REG_RELEASE =
			64<8 //寄存器ID
			|0<7 //MRST:模式控制重置(0=设置为默认值)
			|0<6 //SRST:系统重置(0=重新同步)
			|0<5 //ADPSV:ADC省电控制(0=正常模式)
			|0<4 //DAPSV:DAC省电控制(0=正常模式)
			|0;//S/E:

	
	
	

	SPI结束或差分选择(0=diff)//启动和初始化序列GPIO GPIO _GPIO写入引脚(GPIOG,IO_PIN_0,0);/HAL_100;单引脚电源
	延迟/PHA/1) //WAIT

	//写入配置寄存器
	(i=0;I<sizeof(reg)/2;i+){
		HAL_GPIO写入引脚(GPIOG,GPIO PIN_1,0);//MS LOW:
		
		
		
	

	
	
	
	
} SPI选择器件HAL_SPI_Transmit (&hspi3,(uint8_t *)&register[I],11000)引脚SPI_PHA_PHA(GPI_ST_100pin /1000),发送引脚/100p_PHA1/SPI_PHA;1,发送引脚/100p_PHI_PEN)gPI_PHA(GPI_PE_PHI_PE_PHA;100p_PHA;1,发送引脚/100p_PHI_PEN)gPI_PHI_PE_PHA=100p_PHA;1,发送引脚/100p_PHI_PE_PHA;1,发送引脚/100p_PHA;100p_PHI_PE_PHA;1,发送引脚/100p_PHI_PE_PHI_PE_PHI_PEN(GPI_SE_PH 

我缺少什么? 我还能尝试什么? 设备是否可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CAN,
    感谢您提供有关PCM3060问题的详细信息。 我们将查看详细信息并回复给您。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi Patil 说:
    CAN,
    感谢您提供 有关PCM3060问题的详细信息。 我们将查看详细信息并回复给您。 谢谢。

    此致,
    Ravi

    [/引述]
    您好Ravi:
    您何时能够了解此问题? 我还在努力解决这个问题,但仍然没有成功。 我尝试了以下几件事:
    • 将设备配置为主设备会导致奇怪的行为:
      • 当我将CSEL2 (DAC的时钟选择)配置为SCK2 时,设备生成LRCK2和BCK2。
      • 当我将CSEL1 (ADC的时钟选择)配置为SCK2  时,设备不会生成LRCK2和BCK2 => LRCK2/BCK2生成似乎只依赖于DAC。
      • 无论哪种方式,设备都不提供DOUT ...

    • 将零位串流到DAC不会触发零标志。
    我的同步操作是否有问题? 浮动SCK1,LRCK1,BCK1是否存在问题? 据我所知,设备的两个部分都可以完全异步操作。 因此,如果我将其设置为主模式,只需将系统时钟设置为主模式,它就会生成 LRCK,Bck和DOUT ...这不是最简单的调试方法吗? 我缺少什么?
    我感谢每一个提示,帮助我使此设备正常工作。
    此致
    CAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,CAN,
    支持此产品的主要应用程序工程师将返回办公室,并将查看您提供的有关此问题的详细信息,并将收到其他说明。

    在分析过程中,在主模式下运行时能够看到LRCK/Bck和DOUT信号是正确的。 感谢您的耐心等待,我们将在本周为您提供更多详细信息。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi:

    您是否会对此问题提供反馈?

    一个月以来,我一直在等待您的回复。 我选择TI产品的主要原因之一是支持。 这似乎不过是"我们会回到你的位置"。 这是非常令人失望的。