This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:用作音频分离器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763959/tlv320aic3104-applied-as-an-audio-splitter

部件号:TLV320AIC3104

大家好

我的客户希望找到1:4音频分离器,如下所示。

如果他们使用TLV320AIC3104IRHB,他们能否获得解决方案?

('Audio In (音频输入)'为MIC输入。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    他们是否需要ADC或DAC? TLV320AIC3104将实现这一目标...但老实说,它在这方面的作用有点过大。 您选择AIC3104是否有原因?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve。

    它们将不使用ADC/DAC功能。

    他们找不到上述模块中的解决方案。

    如果您有其他解决方案,您能否推荐?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    他们是否需要对4个通道进行单独控制? 他们是否需要PGA功能? 如果它只是一个分离器,为什么不使用运算放大器,

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve。

    是的。 他们需要彼此单独控制。
    他们不需要PGA和AMP。
    只需要MIC信号的分离器功能。
    如果可能,他们希望推荐单芯片解决方案和小型封装。
    他们没有找到单芯片解决方案,因此他们考虑使用TLV320AIC3104。
    如果您没有单芯片解决方案,建议使用更好的解决方案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    TLV320AIC3104将满足您的要求。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve

    如果可能,您是否可以推荐一个电路?
    或建议一种实施电路的方法。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    数据表中有典型的应用电路。 您的客户显然不需要所有输入/输出。未使用的输入可以绑定在一起,并通过一个0.47uf电容器端接至GND。未使用的输出可以保持浮动。 。

    假设他们使用LINE2L,LINE2R,Line1RP和LINE1LP作为输入和HPLOUT作为输出:

    # enable line2L/R inputs. route to PGA_L gain = 0dB
    W 30 11 00
    # enable line1lp,route to PGA_L gain = 0dB
    W30 13 00
    # enable line1RP,route to PGA_L gain = 0dB
    宽30 15 00

    PGA_L取消静音。增益= 0dB
    W 30 0F 00

    #Route PGA_L to HPLOUT
    W 30 2E 80

    #开启HPLOUT,取消静音
    W 30 33 09.

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve

    您建议的解决方案是将四个输入合并为一个输出。
    客户希望将一个输入分配给四个输出。
    请建议电路设计和寄存器设置。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    我的错误是,这是一个将Line1LP路由到HPLOUT,HPROUT,HPLCOM和HPRCOM的配置

    # enable line1lp,route to PGA_L gain = 0dB
    W30 13 00
    PGA_L取消静音。增益= 0dB
    W 30 0F 00

    #将HPLCOM配置为独立的单端输出
    W 30 25 20
    #将HPRCOM配置为独立的单端输出
    W 30 26 10.

    #Route PGA_L to HPLOUT
    W 30 2E 80

    #开启HPLOUT,取消静音
    W 30 33 09.

    #Route PGA_L to HPLCOM
    W 30 35 80

    #加电HPLOUT,HPLCOM
    W 30 3A 09.

    #Route PGA_L to HPRCOM
    W 30 43 80

    #加电HPRCOM,取消静音
    W 30 48 09.

    #Route PGA_L to HPROUT
    W 30 3C 80

    #打开HPROUT,取消静音
    W 30 41 09.

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你